This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:未充电

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055194/bq24192-not-charging

器件型号:BQ24192

您好!

你好。 我有一位使用 BQ24192但电池未充电的客户。 输入源为5.7V、但仍然显示无 DPM 且未充电。 下面是他的 I2C 配置。 非常感谢。

gBQ24192IRegMapSet[0]= 0x3F;
gBQ24192IRegMapSet[1]= 0x9E;
gBQ24192IRegMapSet[2]= 0x24;
gBQ24192IRegMapSet[3]= 0x11;
gBQ24192IRegMapSet[4]= 0x9A;
gBQ24192IRegMapSet[5]= 0x88;
gBQ24192IRegMapSet[6]= 0x00;
gBQ24192IRegMapSet[7]= 0x03;

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    REG08和 REG09的寄存器读数是多少、可显示充电器状态和故障(如果有)?

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。