This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:讨论 bq25611d 的充电电流精度

Guru**** 2530130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053905/bq25611d-discussion-on-charging-current-accuracy-of-bq25611d

器件型号:BQ25611D

1、电流精度小于0.8A 的原因高达6%

2.充电精度为何在+ 5°C 时不能达到6%  

(,电流配置为1A μ A 我们预计电流不超过50%(0.5A)@ 5度)

测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是如何测量 充电电流的?

    谢谢

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。