This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在 BQ78350重新充电器电池后、CHG/DSG 无法打开

Guru**** 2594640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057129/bq78350-r1-chg-dsg-cannot-turn-on-after-bq78350-recharger-battery

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ769200

大家好、

问题: 测试期间、当 BQ78350-R1+BQ769200时、移除并重新连接电池后、CHG/DSG 剂量不会开启。  

客户想知道是否有任何方式可以重新打开它。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    在 Mfg 状态 Init 寄存器中、有个[FET_EN]位。 默认情况下、该位设置为零。 将此位置1将在器件复位后默认启用 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 如上图所示、FET_EN 为红色、这意味着默认情况下已开启。 但 CHG/DSG 被关闭。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    图中还显示了 PF 位、这意味着发生了永久性故障条件。 这将导致 FET 关断。 您能告诉我 PF 状态和 PF 警报寄存器的状态吗(在寄存器屏幕上向下滚动)?

    谢谢、

    Matt