This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:询问缺陷原因

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056042/lp38690-inquire-about-the-cause-of-the-defect

器件型号:LP38690

您好!

我的客户将 LP38690SD-3.3/NOPB 用于光学模块应用。

使用光学模块时、LP38690SD-3.3/NOPB 中出现以下缺陷。

 -输入电压= 5V、典型负载电流= 230mA

 - LP38690SD-3.3/NOPB 的输出电压已降至2.4V~2.7V。

 -当负载被移除时、LP38690SD-3.3/NOPB 输出返回3.3V。

 -当由外部器件供电时、负载正常。

 -当替换为新的 LP38690SD-3.3/NOPB 时,该模块变为正常。

上述症状是否可能是由 LP38690SD-3.3/NOPB 损坏引起的?

请告知哪些问题可能导致 LP38690上出现上述故障症状。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         只是为了确保我对您的理解正确、您在一个 LP3869器件上遇到了低输出电压、并且当您将其与新的 LP3869器件交换时、问题就会消失了吗? 您是否有至少1uF 的输入和输出电容? 如果您可以共享显示 LDO 连接的原理图、那将会有所帮助。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是此问题的客户。

    当我用新的 LP38690替换它时、问题得到解决。

    输入电容为1uF、100nF、1nF。

    输出电容器为33uF、1uF。

    这是 LDO 连接的电路图

    谢谢你。

    DSHa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         原理图看起来不错。 您是否可以在启动期间为我们提供一些示波器截图、其中显示了故障器件上的 Vin、Vout 和 Iout? 这是为了确保不违反绝对最大额定值、并验证器件在加载时是否稳定。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    已修复有缺陷的设备。
    因此、我们无法提供范围快照。

    设备正常运行时出现问题。
    使用我们产品的客户必须了解问题的原因。
    但由于我从未遇到过这种情况、我询问了是否可能出现这种问题。

    请告知可能导致 LP38690出现上述错误症状的任何问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

         我正在研究这一点、我将在感恩节后的下一周(11月29日)的星期一再次与您进行讨论。   

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         您能否确认器件加载时的输入电流是否约为230mA? 我想知道、负载增加期间的一些污染是否会导致负载电流超过器 件的电流限值或超过5V 输入电源的电流限值、从而导致输入电源压降和输出电压也下降。 谢谢。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3.3V 输出电源的负载电流为0.230mA。
    测得的有问题器件的5V 电流低于正常产品的电流。

    我们测试的器件是 LP38690、我们知道该器件的输出电流为1A。
    我还使用了一个将5V 输入电源的电流限制设置为10A 的电源。

    请告知可能导致 LP38690出现上述错误症状的任何问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         您能否在  工作单元的启动和稳定状态期间提供显示输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图? 因此、我们可以排除任何违反 绝对最大额定值的行为。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    所有产品均已维修、无法测量。
    此问题是否可能由以下任一情况引起?

    1) 1)当 Vin 高于绝对最大值时
    2) 2)当 Vout 的电压在启动时高于绝对最大值时
    3) 3)当 Vin 短接至 GND 时

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         此问题可能是由 VIN 和/或 VOUT 超过各自的绝对最大额定值引起的。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特