您好!
我需要使用 UCD3138设计2kw 无桥 PFC。 我已安装 FDPS。 为了获得所需的设计、我需要对硬件部分进行哪些更改。
我需要计算感应电阻器 R1、R2、R5、R6、R7的值、并使 NS、NP 变为零。 如何进行所需的计算?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mownika、我假设您将使用与现有设计相同的输入和输出电压范围、 我建议您在电压测量电路中使用与现有设计相同的电阻器、 因为您不必以这种方式更改 EVM 固件电压常量。
对于测量电流的感测电路、指南是使信号适应输入范围、并为过流事件提供额外的开销。 ADC12的电压范围为0至2.5伏、而 EADC 的电压范围为0至1.6伏。
您需要更改固件中的一些常量、以调整电流和功率输出测量值、从而反映 ADC 信号的新缩放。
我相信这些文档是 EVM 的用户指南和 TI 提供的源代码。
现有的代码是针对100至260伏输入电压和大约400伏输出电压等情况设计的、因此电压测量电路应该是相同的。
电流测量电路需要按照我所述进行更改。 您可能还会使用不同的电流互感器。 否则、这是欧姆定律的简单应用。 您需要将最大电流下的电压设置为低于 EADC 或 ADC 的最大电压的安全裕量。
如果您需要最大精度、最好将电路的输出阻抗设置为1 K 欧姆左右、这样 ADC 就可以实现最大精度。
我不确定测量电路中的电容器。 它们可能用于滤波、因此您需要考虑对带宽与噪声的需求。