This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138无桥 PFC FDPS

Guru**** 2534080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057261/ucd3138-ucd3138-bridgeless-pfc-fdps

器件型号:UCD3138

您好!

我需要使用 UCD3138设计2kw 无桥 PFC。 我已安装 FDPS。 为了获得所需的设计、我需要对硬件部分进行哪些更改。

我需要计算感应电阻器 R1、R2、R5、R6、R7的值、并使 NS、NP 变为零。 如何进行所需的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mownika、我假设您将使用与现有设计相同的输入和输出电压范围、 我建议您在电压测量电路中使用与现有设计相同的电阻器、 因为您不必以这种方式更改 EVM 固件电压常量。   

    对于测量电流的感测电路、指南是使信号适应输入范围、并为过流事件提供额外的开销。  ADC12的电压范围为0至2.5伏、而 EADC 的电压范围为0至1.6伏。   

    您需要更改固件中的一些常量、以调整电流和功率输出测量值、从而反映 ADC 信号的新缩放。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我的输入要求是230V AC、输出要求是400V DC。 我需要根据这种情况进行计算。 我找不到任何与这种无桥拓扑相关的文档。 我需要相应地更改 R 和 c 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这些文档是 EVM 的用户指南和 TI 提供的源代码。   

    现有的代码是针对100至260伏输入电压和大约400伏输出电压等情况设计的、因此电压测量电路应该是相同的。   

    电流测量电路需要按照我所述进行更改。  您可能还会使用不同的电流互感器。  否则、这是欧姆定律的简单应用。  您需要将最大电流下的电压设置为低于 EADC 或 ADC 的最大电压的安全裕量。   

    如果您需要最大精度、最好将电路的输出阻抗设置为1 K 欧姆左右、这样 ADC 就可以实现最大精度。   

    我不确定测量电路中的电容器。  它们可能用于滤波、因此您需要考虑对带宽与噪声的需求。