Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS650250、并对如何连接 AGND 和 PGND 有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
在我们的电路图中、电路板上分离了 TPS65025的 A-GND 和 P-GND。
应该如何在电路板上连接 AGND 和 PGND?
1.连接 A-GND 和 P-GND、无需单独连接。 (似乎未在评估板布局上拆分)
2.分成 A-GND 和 P-GND 组并在一个点进行连接。
3.在 A-GND 和 P-GND 组之间插入一个磁珠电感器。
目前、我们的板处于3状态。
在这种情况下、似乎会根据使用的铁氧体磁珠向输出电压添加纹波。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一