This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:如何连接 AGND 和 PGND

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056375/tps650250-how-to-connect-agnd-and-pgnd

器件型号:TPS650250

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS650250、并对如何连接 AGND 和 PGND 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在我们的电路图中、电路板上分离了 TPS65025的 A-GND 和 P-GND。

应该如何在电路板上连接 AGND 和 PGND?

1.连接 A-GND 和 P-GND、无需单独连接。 (似乎未在评估板布局上拆分)

2.分成 A-GND 和 P-GND 组并在一个点进行连接。

3.在 A-GND 和 P-GND 组之间插入一个磁珠电感器。

目前、我们的板处于3状态。

在这种情况下、似乎会根据使用的铁氧体磁珠向输出电压添加纹波。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    最佳选择是遵循我们的 EVM 布局作为指导、因为它是经过验证的设计、用于验证器件的性能。 理想情况下、您需要将高 SW 电流与敏感电源 GND 分开、但将 GND 分开会导致最终出现更多问题并使问题复杂化。 在 EVM 中、所有 GND 紧密连接在一起、然后连接到 GND 层。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    感谢你的答复。

    我了解 AGND 和 PGND 应该像 EVM 一样连接在一起。  

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一