This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:TPS81256 PFM/PWM 负载转换点

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, TPS7A84A, TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055535/tps81256-tps81256-pfm-pwm-load-transition-point

器件型号:TPS81256
主题中讨论的其他器件: TPS7A84ATPS61027

尊敬的 TI 支持:

我们正在考虑将 TPS81256用于蓝牙音频应用、但担心 PFM 特性会在20kHz 可闻范围内产生噪声、以及与此工作模式相关的纹波增加。

我们的电源是单节锂离子电池、TPS81256的5V 输出将馈入3.3V LDO 稳压器、为所有内部电路供电。 我们的电路提供10mA 至40mA @ 3.3V 的动态负载。

仔细查看数据表后、我们无法找到有关 PFM 和 PWM 运行之间转换点的信息;仅声明 PFM 运行在轻负载下使用。

如果您能提供任何信息建议、我们将不胜感激。

此致、


克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    感谢您的联系。 PWM/PFM 之间的阈值大约为100mA~150mA。 数据表中的图9指定了这一点。

    对于您的情况、LDO 的 PSRR 很重要。 以 TPS7A84A 为例、它在20kHz 噪声下具有>50dB 的 PSRR、因此可以将噪声压缩到原始值的1/316。 这意味着、如果 TPS81256具有30mV 峰间值、它可以将噪声压缩到95uV。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Wenhao、

    我肯定错过了数据表上的详细信息,谢谢您的强调! 就我们的应用而言、该部件将持续以 PFM 模式运行。

    几年前、我们在使用 TPS61027的不同设计中出现了类似的情况。 由于我们的电路负载条件、该器件还在"省电"模式下运行。 在这种情况下、使用的电感器产生了一些不需要的可闻噪声、并且输出电压增加了纹波和脉冲噪声(高频率)、即使在 LDO 级之后也很难消除这些噪声。 我们的音频输出中也存在 HF 噪声。 该设计的解决方案是通过 PS 引脚(拉至高电平)禁用"省电"模式。

    我们担心在使用 TPS81256时会遇到相同的问题、因为无法在此部件上禁用 PS 模式。 谨慎选择 LDO 以利用高 PSRR 肯定有助于降低输出纹波、但减小输出端的脉冲噪声会更困难。 由于我们应用的音频特性、这种高频噪声是一个问题。  

    由于 TPS81256电路的尺寸很小、我假设板载电感器的可闻噪声会显著降低(如果有)。 在这方面、您是否有任何反馈意见?

    我们将重新考虑我们的 LDO 选择、寻找具有更好 PSRR 的器件。 我们是否应该考虑在直流/直流和 LDO 之间使用铁氧体磁珠来管理输出端可能存在的任何脉冲噪声? 您在该领域可能提出的任何建议也将非常有用。

    我们预计本周晚些时候 TPS8125xEVM 电路板将进一步研究该器件。

    再次感谢您对我们的请求作出快速响应、致以最诚挚的问候


    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    由于 TPS81256电路的尺寸很小、我假设板载电感器的可闻噪声会显著降低(如果有)。 在这方面、您是否有任何反馈意见?

    [WW]在正常情况下、我不确定您的负载电流。 您可以使用 EVM 进行评估。

    我们将重新考虑我们的 LDO 选择、寻找具有更好 PSRR 的器件。 我们是否应该考虑在直流/直流和 LDO 之间使用铁氧体磁珠来管理输出端可能存在的任何脉冲噪声? 您在该领域可能提出的任何建议也将非常有用。

    [ww]关于低频噪声、LDO 优于铁氧体磁珠、因为铁氧体磁珠对 MHz 频带的影响更强。

    -文豪