主题中讨论的其他器件: TPS7A84A、 TPS61027
尊敬的 TI 支持:
我们正在考虑将 TPS81256用于蓝牙音频应用、但担心 PFM 特性会在20kHz 可闻范围内产生噪声、以及与此工作模式相关的纹波增加。
我们的电源是单节锂离子电池、TPS81256的5V 输出将馈入3.3V LDO 稳压器、为所有内部电路供电。 我们的电路提供10mA 至40mA @ 3.3V 的动态负载。
仔细查看数据表后、我们无法找到有关 PFM 和 PWM 运行之间转换点的信息;仅声明 PFM 运行在轻负载下使用。
如果您能提供任何信息建议、我们将不胜感激。
此致、
克劳迪奥