主题中讨论的其他器件:TLV61220、 TPS61200、 TPS61094
您好!
对于我们的应用、我们需要一个输入电压应小于或等于2V 且大于3.5V 的升压转换器。 最大输出电流可超过300mA。
对于 TLV61220 、当连接的负载小于10mA 时、升压转换器的电流消耗大于27mA、如下图所示。

当负载大于30mA 时、工作正常。 它接受30mA 的恒定负载。 为什么会这样? 是否有任何类似最小负载电流的东西?
我们的要求是、我们需要升压转换 器在以下两种情况下工作:1)更轻的负载@小于1mA 2)大于或等于300mA 的重负载。
谢谢、
Nivethitha D