This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61220最小负载电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61200, TPS61220, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057397/tps61200-tps61220-minimum-load-current

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:TLV61220TPS61200TPS61094

您好!  

 对于我们的应用、我们需要一个输入电压应小于或等于2V 且大于3.5V 的升压转换器。 最大输出电流可超过300mA。

对于 TLV61220  、当连接的负载小于10mA 时、升压转换器的电流消耗大于27mA、如下图所示。

当负载大于30mA 时、工作正常。 它接受30mA 的恒定负载。 为什么会这样? 是否有任何类似最小负载电流的东西?

我们的要求是、我们需要升压转换   器在以下两种情况下工作:1)更轻的负载@小于1mA 2)大于或等于300mA 的重负载。

谢谢、

Nivethitha D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否指定您正在使用的器件? 是 TLV61220还是 TPS61200?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV61220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     TLV61220和 TPS61220似乎具有相同的数据表。 但目前我们使用的是 TLV61220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61220是与 TLV61220不同的器件。 但是、如果您需要大于或等于300mA 的重负载、我不建议使用 TLV61220或 TPS61220、因为它们的电流限制太低。 您的输入电压范围和输出电压是多少? 如果您愿意、我可以为您推荐更好的器件。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    要求:

    1) 1)输入电压范围最小- 2V、最大- 3.5V

    2) 2)输出电压范围固定/可调节- 3.3V。

    3)应支持1mA 和300mA 以上的负载电流。

    (之所以提到1mA、是因为当 TLV61220用于1mA 负载时。 它表明它在示波器中花费的时间超过20mA (不是连续(如尖峰波形)。)

    请推荐静态电流较低的器件。

     TPS61220 和 TLV61220之间有何区别?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    一个很大的区别是封装会使布局不同。

    为了支持低于300mA 的负载、TPS610994是一个不错的选择、因为它具有降压模式、可在输入高于输出时将输入转换为3.3V。

    如果您希望负载电流超过300mA 并具有足够的裕度、纯升压模式下的 TPS61094将是一个不错的选择。 它在1mA 和300mA 下均具有最佳效率。 请注意、当输入高于输出电压时、器件通过永久打开 HSFET/旁路 FET 进入旁路模式。

    -文豪