Other Parts Discussed in Thread: LM317M, LM2940-N, LM2941, TPS7B86-Q1, TPS7A94, TPS7A20, TPS62175
主题中讨论的其他器件: LM2940-N、 LM2941、 TPS7B86-Q1、 TPS7A94、 TPS7A20、 TPS62175
您好、TI 专家。
客户询问 LM317MKVURG3 (TO-252封装)的更换事宜。
规格:DC24V ->+5V,500mA
客户使用的是符合上述规格的器件、但由于采用 TO-252封装、因此在 PCB 上占用了大量空间、并且由于产生大量热量的问题、已在输入级添加了一个 mors 电阻器。
作为替代方案、如果有适合采用小型封装尺寸的 Energy Star 的器件、请推荐。
请检查。 谢谢你。