This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317MKVURG3更换咨询。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M, LM2940-N, LM2941, TPS7B86-Q1, TPS7A94, TPS7A20, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056481/lm317m-lm317mkvurg3-replacement-inquiries

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件: LM2940-NLM2941TPS7B86-Q1TPS7A94TPS7A20TPS62175

您好、TI 专家。

客户询问 LM317MKVURG3 (TO-252封装)的更换事宜。

规格:DC24V ->+5V,500mA

客户使用的是符合上述规格的器件、但由于采用 TO-252封装、因此在 PCB 上占用了大量空间、并且由于产生大量热量的问题、已在输入级添加了一个 mors 电阻器。

作为替代方案、如果有适合采用小型封装尺寸的 Energy Star 的器件、请推荐。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Grady、  

    LM317M (TO-252)封装尺寸为67mm2。 我建议切换到采用 WSON 封装(16mm2)的 LM2940-N 或 LM2941。 另一个很好的选择是 采用 SO PowerPAD 封装(19mm2)的 TPS7B86-Q1。 这些器件也适用于上述规格。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    客户要求更换 LM317MKVURG3的小封装、但是他们说在输入级使用了一个 mors 电阻、因为即使使用了 TO-252的大封装也会产生很多热量。

    在我看来、即使您在输入级使用了一个 mors 电阻器、它也会产生大量热量。

    原因是客户使用的规格:DC24V ->+5V、500mA。
    根据此规格、压降电压约为+19V。

    在我看来、如果您使用 LDO、它会产生大量热量、因此不合适。 是这样吗?

    我认为建议使用直流/直流(降压)代替 LDO 是正确的做法。

    您是否会推荐任何器件?

    请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    是的、这将是大约9.5W 的功率、这将使用任何 LDO 产生大量热量。  您可以执行不同的操作来帮助减少热量、应用手册链接在此处:散热应用手册。 我们仍然建议使用降压转换器降低至5V、然后使用 LDO 清理电源轨。 对于 LDO、我建议使用 TPS7A94或 TPS7A20来清洁电源轨。  

    我将让降压转换器团队就他们建议使用的器项做出回应。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady

      TPS62175是一款可在0.5A 时以高达28V 的最大输入电压运行的器件。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2C2A409F2A1DD402

    这是 WEBENCH 中的设计副本。

    此致、

    Gerold