This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055225/lm117-lm117

器件型号:LM117
主题中讨论的其他器件:TPS7A4501-SP

我们正在对下列部件进行 DPA。  根据 MIL-STD-883、TM 2018、平面裸片不需要 SEM。  裸片是完全平面的、没有氧化层阶跃吗?  是否使用了化学机械抛光(CMP)工艺?  还是需要 SEM?

5962-1222402VHA (TPS7A4501-SP)

5962R9951707VZA (LM117GWRLQMLV)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    很抱歉耽误你的时间。 我已联系您尝试查找此信息。  

    由于即将到来的假日、响应可能会延迟。 请留出3-4个工作日。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这两个器件的后端都没有 CMP 和氧化层阶跃 因此、它们应该是完全平面裸片。

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到、早在2018年、Alex Segler 就向我们确认了5962R1222403VXC (TPS7A4501RHAKGD)是非平面型且需要 SEM。   5962R1222403VXC 是否与5962-1222402VHA (TPS7A4501-SP)类似?  它们不是平面还是非平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    后端没有任何氧化物或 CMP。 但是、我确实会看到在植入后和植入前氧化物沉积。 我猜这是基于这一点被认为是非平面的、对这种混乱表示歉意。 希望确认 5962R1222403VXC (TPS7A4501RHAKGD)和 5962-1222402VHA (TPS7A4501-SP)是相似的。 我确实确认了另一个器件 5962R9951707VZA (LM117GWRLQMLV)没有任何氧化层。

    谢谢、

    Prakash L