This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:EV2300与 BQ28550通信。 无法识别 BQ28Z610。 数据和时钟线显示活动。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057699/ev2300-084-ev2300-communicates-with-bq28550-does-not-recognize-bq28z610-data-and-clock-lines-show-activity

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQ28550BQ28Z610BQSTUDIO

评估电池组。

器件与 BQ28550通信并扫描旧电池组。

设计修改为使用 BQ28Z610。

软件无法识别 BQ28Z610。

数据和 CLK 显示活动。

时钟周期15.85us。

电压振幅- 3.5V

请提供建议。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    bq28z610使用 I2C。 这是一款更新的器件、bqStudio 软件未通过 EV2300测试。 但是、我相信 EV2300能够正常工作。

    请检查以下各项

    1.连接 EV2300的 I2C 进行通信、而不是 SMB

    2.确保通信线路上有外部上拉电阻器- EV2300 I2C 端口没有内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shirish。

    软件现在正在正确扫描设备。

    Tim