请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2300-084 主题中讨论的其他器件:BQ28550、 BQ28Z610、 BQSTUDIO
评估电池组。
器件与 BQ28550通信并扫描旧电池组。
设计修改为使用 BQ28Z610。
软件无法识别 BQ28Z610。
数据和 CLK 显示活动。
时钟周期15.85us。
电压振幅- 3.5V
请提供建议。
Tim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.