This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Vout=4V 时的压降

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056412/lm61460-q1-dropout-at-vout-4v

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

您能否为 Vout 设置= 4.0V 提供 VDROP1值?  

是否有公式可计算可保持 Vout 稳定的最小 Vin 电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参见下图、您将需要大约4.7V 的电压来调节4V 和6A 的输出。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用图10-23 (5V 输出) 作为4V 输出电压的基准。

    对于5Vout| 6A 应用、"拐点"约 为5.7V、这意味着在压降点输出电压的余量为0.7V。

    因此、可以假设在4Vout|6A 应用处于压降条件下时电压为4.7V。

    此致、

    Jimmy