请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1 大家好、
您能否为 Vout 设置= 4.0V 提供 VDROP1值?
是否有公式可计算可保持 Vout 稳定的最小 Vin 电压?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否为 Vout 设置= 4.0V 提供 VDROP1值?
是否有公式可计算可保持 Vout 稳定的最小 Vin 电压?
此致、
您好!
您可以使用图10-23 (5V 输出) 作为4V 输出电压的基准。
对于5Vout| 6A 应用、"拐点"约 为5.7V、这意味着在压降点输出电压的余量为0.7V。
因此、可以假设在4Vout|6A 应用处于压降条件下时电压为4.7V。
此致、
Jimmy