主题中讨论的其他器件:LM2675、
您好!
我们在使用 LM2675时遇到了问题。
已连接电源原理图。
我们使用此设计已有多年。
30mΩ、20mΩ 电容器短缺、我们不得不将输出电容器(C41和 C30)从铝电容器(470uF/μ F)更改为聚合物电容器(470uF/μ F)。
我们遇到的问题是、当我们将 SD 卡连接到电路时、3.3V 开始在6.2kHz 和300mVp-p 振幅下振荡(SD 电源连接到3.3V)。
附加了两个图、显示了插入 SD 卡的时刻以及之后的振荡。
移除 C45 (CC2)后解决了问题。
由于建议使用 CC2电容器来提高稳定性,因此我们不能真正理解它的拆装对振荡有何帮助。
您能建议为何删除 CC2有所帮助吗?
您能否判断补偿网络是否正确?
此致、