This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:输出振荡问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675, LM5642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056280/lm5642-output-oscillation-problem

器件型号:LM5642
主题中讨论的其他器件:LM2675

您好!

我们在使用 LM2675时遇到了问题。

已连接电源原理图。

我们使用此设计已有多年。

30mΩ、20mΩ 电容器短缺、我们不得不将输出电容器(C41和 C30)从铝电容器(470uF/μ F)更改为聚合物电容器(470uF/μ F)。

我们遇到的问题是、当我们将 SD 卡连接到电路时、3.3V 开始在6.2kHz 和300mVp-p 振幅下振荡(SD 电源连接到3.3V)。

 

附加了两个图、显示了插入 SD 卡的时刻以及之后的振荡。

 

移除 C45 (CC2)后解决了问题。

 

由于建议使用 CC2电容器来提高稳定性,因此我们不能真正理解它的拆装对振荡有何帮助。

 

您能建议为何删除 CC2有所帮助吗?

您能否判断补偿网络是否正确?

 

此致、

Asaf Abrahame2e.ti.com/.../5226.PS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    CC2电容器提供了补偿器极点(=1/(2*Pi *Rcomp*CC2)。 1nF 的值非常高、因此它可能会侵蚀相位裕度、尤其是随着 ESR 输出电容器更低(ESR 零点频率增加、因此环路交叉频率周围的相关相位升压更低)。

    尝试将高频极点与 CC2置于 fs2/2或~100kHz、以便在 corssover 时提供更少的相位滞后。 例如,18.1k 和1nF 将极点置于8.8kHz (其中相位滞后贡献为45度)--这非常低。 此外、请使用 LM5642 Excel 快速入门计算器帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速回复。

    在哪里可以找到快速启动 Excel? 我没找到。

    此外、我附加了 PS 原理图、并注意到它在焊珠之后获取的反馈。

    磁珠可以更改反馈补偿吗? 如何计算这种情况下的补偿?

    此致、

    Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我们似乎只有 Mathcad 可用于此控制器: https://www.ti.com/product/LM5642#design-tools-simulation

    铁氧体磁珠会在输出端产生高频 LC 双极、但如果在磁珠之前获取反馈感应点、则它不在环路中。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果我可以进行此更改、我将会使用。

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Asaf。