请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A、 ISO1541、 TIDA-01093、 BQ76PL455A-Q1
我想了解如何使用 TI AFE BQ769x0系列实现多电池监控器。
当电池节数超过15S 时,例如56s(14*4),如何通过 I2C 总线通过1台主机获取所有电池信息?
(BQ76940的 I2C 地址永久存储在 EEPROM 中、无法修改。)

我以前使用另一个 AFE IC BQ76PL455A 设计 BMS、它支持多模块或电池应用的菊花链通信。
BQ769x0系列是否通过用户设置 I2C 地址来支持此功能?
BR Gary