This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于46S (14x4)设计的 AFE

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, ISO1541, TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057460/bq76940-afe-for-46s-14x4-design

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455AISO1541TIDA-01093BQ76PL455A-Q1

我想了解如何使用 TI AFE BQ769x0系列实现多电池监控器。

当电池节数超过15S 时,例如56s(14*4),如何通过 I2C 总线通过1台主机获取所有电池信息?

(BQ76940的 I2C 地址永久存储在 EEPROM 中、无法修改。)

 

我以前使用另一个 AFE IC BQ76PL455A 设计 BMS、它支持多模块或电池应用的菊花链通信。

BQ769x0系列是否通过用户设置 I2C 地址来支持此功能?

BR Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    不、您将无法更改 I2C 地址。 您可能能够使用 I2C 隔离   器通过 I2C 与器件通信、例如 ISO1541 I2C 隔离器、如 TIDA-01093参考设计中所示。

    但是、对于 更高堆叠的应用、我建议您坚持使用 BQ76PL455A-Q1等器件。 虽然可以使用 BQ76940堆叠更多的 IC、但我们通常会看到并建议堆叠最多两个 BQ76940 IC。

    BQ76940可轻松与堆叠应用相结合。 如果堆叠 BQ76940、请确保从底部 IC 开始具有正确的电池连接顺序。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon