This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:恢复出厂设置?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056961/bq35100-factory-reset

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

是否有恢复出厂设置命令? 这将使器件在刚出厂时恢复到状态。

我已经发现我正在开发的固件存在问题、因为我会在早期实验中更改设置、而我的固件随后会依赖该设置、因此在对新器件进行编程时、这不起作用。

当然、我可以尝试一个新器件、但我们只有几个器件。 电路板!

我知道有 RESET:0x0041命令、但我认为它的作用与上电复位相同(即再次将 GE 置为低电平和高电平)。

我已经查看了技术参考手册、但看不到如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果需要重置这些值、可以在 bqStudio 中使用导入默认值。 它位于 bqStudio 数据存储器选项卡的右上角。

    没有将闪存重置为默认值的命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。

    非常感谢您的确认-这可以帮助我搜索文档!

    我注意到的一点是、当首次使用 BQ35100时、它处于特殊的完全非密封模式。 这种情况很特殊、因为它通常不会在该模式下加电、即使您对其进行设置、然后直接将其断电、然后再次将其加电。 一旦您密封它、它就会离开这种特殊模式。

    我认为这是为了使初始配置更容易完成。 我想不可能再次将其恢复到这个特殊模式。

    此致、

    Simon W.