请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
你(们)好
是否有恢复出厂设置命令? 这将使器件在刚出厂时恢复到状态。
我已经发现我正在开发的固件存在问题、因为我会在早期实验中更改设置、而我的固件随后会依赖该设置、因此在对新器件进行编程时、这不起作用。
当然、我可以尝试一个新器件、但我们只有几个器件。 电路板!
我知道有 RESET:0x0041命令、但我认为它的作用与上电复位相同(即再次将 GE 置为低电平和高电平)。
我已经查看了技术参考手册、但看不到如何操作。