This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:动态负载和持续负载 VDS 问题

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057166/lm5141-q1-dynamic-load-and-continue-load-vds-question

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

尊敬的先生/女士

我的客户将 LM5141设计为输入54V 和输出13V8A。
LOUT = 4.7uH_21.4A_5.7mR
Rsense = 0.004 Ω
COUT = 22uF*2 25V
Cbst = 0.1uF 100V
CRES = 0.22uF 50V
CSS = 82nF 16V
C蒂 丝= 10nF 50V
fs=440Khz
进行了两次测试。
最大恒流负载测试。
发现高 MOSFET 的 VDS 电压将为65V。 如果客户使用的是 TI 60V/100A MOSFET。 高侧栅极电阻为5.1欧姆。 您是否会建议客户增加高侧栅极的电阻?  您是否 会建议客户提高高侧 MOSFET 的 VDS?
2.动态负载测试。
负载电流为0.7A 至8A。
发现 Vout 电压环将浪涌至14V。 客户希望可以降低到13.6V。 我建议客户增加输出电容器。 实际测试结果是增加了20uF 输出电容器来抑制 Vout 环。 我想问、这是正确的方法吗? 还有其他方法吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米:

    1.我建议客户可以添加栅极电阻器来降低 SW 的 dv/dt,从而降低 VDS 的尖峰。 您还可以在高侧 MOSFET 上放置缓冲器。   

    如果客户希望增加 MOSFET 的 VDS、请注意它可以由5V 电压驱动、这意味着当 Vgs=5V 时、Rdson 是可接受的

    2.是的、增大输出电容很有用。 顺便说一下、在13V 输出下、22uF/25V 电压可能只有一半的电容。 因此、增大输出电容将有助于提高瞬态性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     我的客户将 LM5141设计为输入54V 和输出13V8A。
    LOUT = 4.7uH_21.4A_5.7mR
    Rsense = 0.004 Ω
    COUT = 22uF*2 25V
    Cbst = 0.1uF 100V
    CRES = 0.22uF 50V
    CSS = 82nF 16V
    C蒂 丝= 10nF 50V
    fs=440Khz

    我的客户 设置了 E-load 压摆率:1600mA/us

    瞬态负载测试条件:(13V 输出) 100W->10W

    我们可以在波形下方看到、该 IC 响应时间约为30us。

    客户想要缩短 此响应时间? 如何执行此操作?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果没有低 IQ 要求、客户是否可以使用 FPWM 模式而不是 PFM 模式。 另外、客户可能需要优化环路参数并添加更多输出电容器