大家好、
客户尝试通过510k Ω 将 DC24VINPUT 连接到 EN 引脚作为连接。 您能否确认这是否正常? EN 引脚的绝对最大值为7V、似乎禁止将24V 电压施加到 EN 引脚。 但是 7.3.5设备启用提到它是可以的。 我们应该如何理解这一点?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户尝试通过510k Ω 将 DC24VINPUT 连接到 EN 引脚作为连接。 您能否确认这是否正常? EN 引脚的绝对最大值为7V、似乎禁止将24V 电压施加到 EN 引脚。 但是 7.3.5设备启用提到它是可以的。 我们应该如何理解这一点?
此致、
北井高桥
您好、Young、
可以通过二极管传递多少电流?
客户希望了解这一点、因为他们假设最大47uA 的电流可以通过连接的二极管。
为了确认47uA 不会对二极管造成任何问题、他们需要了解这一点。 但还不确定如何计算47uA 是否正确。
e2e.ti.com/.../example-_2800_3_2900_.pptx
此致、
北井高桥
年轻、
请让我再问一次。 我误解了他们的问题。
可通过 EN 引脚传递多少电流?
他们希望将所连接的 R4的电阻值减小到50kOhm 以下。 这是因为它们需要降低 R4上的电压。
例如、如果 EN 端子上的输入电流为 max1μA μ A、如果 R4=510k Ω、则 EN 感应电压的误差将为 max1uA x 510k Ω=510mV。 这对他们来说不会被忽略。 如果 R4 = 51k Ω、则电压为 max1 μA * 51k Ω= 51mV。 如果 R4 = 5.1k Ω、则电压为 max1 μ A x 5.1k Ω= 5.1mV。 电阻越小、输入电流导致的误差越小。
这就是他们想要了解可传递为 EN 引脚的电流值的原因。 他们将使用该值来决定其设计中 R4的值。
e2e.ti.com/.../example-_2800_4_2900_.pptx
此致、
北井高桥
您好!
请注意此 Vin-Ven 电压的2项:
1、RPD 约为1M 欧姆、将在 EN 引脚上驱动 Vin 电压
EN 引脚上有一个齐纳二极管。
因此 ,当 Ven<6.9V,~ R4/(R4+RPD)*Vin 时,Vin Ven 很容易得到。 因此、较小的 R4将带来较小的分压 器电压
如果 Ven > 6.9V、电流将大于以上、因为齐纳二极管被击穿、R4将接受更多电压。
BRS、
年轻
年轻、
请允许我再次询问他们的问题。
他们希望了解以下3个方面、以便最大限度地减小 R4的值。 您能再次确认这些内容吗? 另请参阅以下说明、了解他们为什么需要这些说明。
- RPD (最小值和最大值)
- I_Zen 可以通过的允许电流
- I_EN、 即 EN 引脚的最小输入电流、
e2e.ti.com/.../7271.example-_2800_4_2900_.pptx
它们希望最大程度地减小 R4的值。 可以使用以下公式计算 R4、为了确定 R4的最小值、必须知道最大 I_EN 值。
24V–I_EN * R4 = 6.9
2. I_EN 由以下公式确定:I_EN = I_RPD + I_Zen
3.可以使用以下公式计算 I_RPD:RPD 为1Mohm (typ)、但也应检查 RPD (最小值和最大值)。
I_RPD * RPD = 6.9
4.I_Zen 调节电流以保持6.9V。I_Zen 需要知道 I_Zen 可以通过的允许电流(齐纳二极管可以通过的最小电流)、以便即使 EN 引脚上的电压小于7V、IC 也不会中断。 如果已知最小 I_Zen 值、则也会识别最大 I_EN 值、并且可以计算最小 R4值。
此致、
北井高桥
您好,
很抱歉误导您。 实际上,当齐纳二极管电压超过其击穿电压(典型值为6.9V)时,Ven 几乎是恒定的。 在6.9V 之后,电流会快速增加,而电压变化不大,这意味着 EN 电流会很大,功率损耗也会很大。
如果不考虑效率和功率损耗、则没有真正的最小 R4。 性能和效率之间存在折衷。
另一个问题是 R4电流非常大时的热量。 因此建议遵循 TI 数据表建议。
BRS、
年轻
您好!
如前所述,较小的 R4对降低 VIN-VEN 电压没有帮助,因为 VEN 将被钳位在6.9V 左右。
而 RPD 是 M Ohn 电平,电流将是 uA 电平,远小于 I_Zen (~mA 电平)。 您可以忽略此 RPD 变化。
关于 I_Zen,它将是~mA 电平,将在内部检查此值。 并尽快向您提供反馈。
关于 I_EN,该项目的含义是什么? 最小 EN 电流?
您可以参阅 EC 表下的内容。
BRS、
年轻
年轻、
I_EN 是连接的 EN 引脚的输入电流。 我只是用这种方式向您解释我要确认的内容。 客户希望确认可以在 EN 引脚中传递多少电流、以便器件不会像我所解释的那样被损坏。
e2e.ti.com/.../8688.example-_2800_4_2900_.pptx
此致、
北井高桥