This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:器件启用

Guru**** 2505125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054487/tps54202h-device-enable

器件型号:TPS54202H

大家好、

客户尝试通过510k Ω 将 DC24VINPUT 连接到 EN 引脚作为连接。 您能否确认这是否正常? EN 引脚的绝对最大值为7V、似乎禁止将24V 电压施加到 EN 引脚。 但是 7.3.5设备启用提到它是可以的。 我们应该如何理解这一点?

e2e.ti.com/.../example.pptx

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,可以将用作附件。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    谢谢。

    您能否告诉我们为什么可以通过 510k Ω 电阻向 EN 引脚施加24V 电压?

    它似乎超过了 EN 引脚的绝对最大电压7V。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于有一个内部下拉电阻器,~1Mohm 至 gng。  

    此外 、还使用齐纳二极管(典型击穿电压6.9V)来钳制 EN 输入电压。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    可以通过二极管传递多少电流?

    客户希望了解这一点、因为他们假设最大47uA 的电流可以通过连接的二极管。

    为了确认47uA 不会对二极管造成任何问题、他们需要了解这一点。 但还不确定如何计算47uA 是否正确。

    e2e.ti.com/.../example-_2800_3_2900_.pptx

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附件中的计算不正确、应为24V/(510K + 1M)=16uA。

    这16uA 不会完全通过齐纳二极管。 对于齐纳二极管,当应力电压低于 击穿电压6.9V (典型值)时,电流非常小,当电压大于击穿电压时,电流将快速上升。 您可以参考典型的 Zenner 二极管 VI 曲线。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    请让我再问一次。 我误解了他们的问题。

     可通过 EN 引脚传递多少电流?

    他们希望将所连接的 R4的电阻值减小到50kOhm 以下。  这是因为它们需要降低 R4上的电压。

    例如、如果 EN 端子上的输入电流为 max1μA μ A、如果 R4=510k Ω、则 EN 感应电压的误差将为 max1uA x 510k Ω=510mV。 这对他们来说不会被忽略。 如果 R4 = 51k Ω、则电压为 max1 μA * 51k Ω= 51mV。 如果 R4 = 5.1k Ω、则电压为 max1 μ A x 5.1k Ω= 5.1mV。 电阻越小、输入电流导致的误差越小。  

    这就是他们想要了解可传递为 EN 引脚的电流值的原因。 他们将使用该值来决定其设计中 R4的值。

    e2e.ti.com/.../example-_2800_4_2900_.pptx

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意此 Vin-Ven 电压的2项:

    1、RPD 约为1M 欧姆、将在 EN 引脚上驱动 Vin 电压

     EN 引脚上有一个齐纳二极管。

    因此 ,当 Ven<6.9V,~ R4/(R4+RPD)*Vin 时,Vin Ven 很容易得到。 因此、较小的 R4将带来较小的分压 器电压

    如果 Ven > 6.9V、电流将大于以上、因为齐纳二极管被击穿、R4将接受更多电压。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    请允许我再次询问他们的问题。

    他们希望了解以下3个方面、以便最大限度地减小 R4的值。 您能再次确认这些内容吗? 另请参阅以下说明、了解他们为什么需要这些说明。

    - RPD (最小值和最大值)

    - I_Zen 可以通过的允许电流

    - I_EN、 即 EN 引脚的最小输入电流、

    e2e.ti.com/.../7271.example-_2800_4_2900_.pptx

    它们希望最大程度地减小 R4的值。 可以使用以下公式计算 R4、为了确定 R4的最小值、必须知道最大 I_EN 值。
    24V–I_EN * R4 = 6.9

    2. I_EN 由以下公式确定:I_EN = I_RPD + I_Zen

    3.可以使用以下公式计算 I_RPD:RPD 为1Mohm (typ)、但也应检查 RPD (最小值和最大值)。
    I_RPD * RPD = 6.9

    4.I_Zen 调节电流以保持6.9V。I_Zen 需要知道 I_Zen 可以通过的允许电流(齐纳二极管可以通过的最小电流)、以便即使 EN 引脚上的电压小于7V、IC 也不会中断。 如果已知最小 I_Zen 值、则也会识别最大 I_EN 值、并且可以计算最小 R4值。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉误导您。 实际上,当齐纳二极管电压超过其击穿电压(典型值为6.9V)时,Ven 几乎是恒定的。 在6.9V 之后,电流会快速增加,而电压变化不大,这意味着 EN 电流会很大,功率损耗也会很大。

    如果不考虑效率和功率损耗、则没有真正的最小 R4。 性能和效率之间存在折衷。

    另一个问题是 R4电流非常大时的热量。 因此建议遵循 TI 数据表建议。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    他们希望了解以下内容、以便计算 最小化 R4的值 、即使 EN 引脚上的电压小于7V。 您能告诉这些吗?

    - RPD (最小值和最大值)

    - I_Zen 可以通过的允许电流

    - I_EN、 即 EN 引脚的最小输入电流、

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述,较小的 R4对降低 VIN-VEN 电压没有帮助,因为 VEN 将被钳位在6.9V 左右。

    而 RPD 是 M Ohn 电平,电流将是 uA 电平,远小于 I_Zen (~mA 电平)。 您可以忽略此 RPD 变化。

    关于  I_Zen,它将是~mA 电平,将在内部检查此值。 并尽快向您提供反馈。

    关于 I_EN,该项目的含义是什么? 最小 EN 电流?  

    您可以参阅 EC 表下的内容。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    I_EN 是连接的 EN 引脚的输入电流。 我只是用这种方式向您解释我要确认的内容。 客户希望确认可以在 EN 引脚中传递多少电流、以便器件不会像我所解释的那样被损坏。

     e2e.ti.com/.../8688.example-_2800_4_2900_.pptx

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我稍后将与设计团队一起检查此项目并向您提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据设计检查结果、不建议该 EN 电流大于100uA。

    BRS、

    年轻