This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:IN 和 OUT 之间的反向电压

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056819/tps51200-reverse-voltage-between-in-and-out

器件型号:TPS51200

大家好、团队、

TPS51200数据表绝对最大值表显示了 REFOUT 和 VO 的绝对额定电压为3.6V (最大值)、与输入电压无关。

我能否理解、即使器件在 IN 和 OUT 之间出现反向电压、器件也是安全的?

我担心当输入电压关断且输出电压由输出电容器(尤其是 VO 引脚)保持时、可能会出现反向电压情况。

我想知道是否允许反向电压条件。

还是输出放电功能将保护器件免受输入电压立即关断条件的影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、输入和输出均可在高达3.6V 的电压下安全运行

    对于您提到的 VO 引脚上存在一些残余电荷的情况、如果 VIN 或 Vrefin =0V、它将通过内部下拉电阻放电。

    最棒的