请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 大家好、团队、
TPS51200数据表绝对最大值表显示了 REFOUT 和 VO 的绝对额定电压为3.6V (最大值)、与输入电压无关。
我能否理解、即使器件在 IN 和 OUT 之间出现反向电压、器件也是安全的?
我担心当输入电压关断且输出电压由输出电容器(尤其是 VO 引脚)保持时、可能会出现反向电压情况。
我想知道是否允许反向电压条件。
还是输出放电功能将保护器件免受输入电压立即关断条件的影响?
此致、