This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:短路情况

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053805/tps63070-short-circuit-condition

器件型号:TPS63070

尊敬的团队

客户 测试短路保护。 但它们会对性能产生一些困惑。

为什么在  短路情况下输出引脚减少至零并增加至2.5V。

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    您是否知道客户是如何进行短路测试的?

    是否可能没有完全短路?  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的回复。

    您是否知道客户是如何进行短路测试的?

    =>使用开关短路。

    是否可能没有完全短路?

    =>请参考原理图。  

    VIN=5V、Vo=8V

    TPS63070的输出连接 到 POC (电缆供电)。

    在 -20℃的环境下、它们使用开关测试 CN2300中对地短路
    (CN2300配备了8米电缆以添加连接模块)

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    您所附的原理图中似乎有一个错误。 您能否仔细检查一下这个短点?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    短点是 CN2300。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    明白了

    当 存在输出电压时、请帮助断开摄像头或捕获反复出现引脚 L2 EN 的波形

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的回复。

    客户已捕获 L2和 EN 的波形。

    波形显示如下:

    CH1:中文

    CH2:L2

    CH3:TP2304的点

    CH4:Iout

    1.连接至摄像机

    2.拆下 摄像头

    请帮您推荐。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Denny's:

    感谢您提供详细信息。

    根据所附的第一张图片、EN 下拉导致输出电压降至零。 一旦 EN 上拉、TPS63070再次开始工作、Vout 上拉。 实际上、TPS63070的 SCP 与其他偏差有很大不同。 它将继续工作、但不会进入断续或闩锁状态。  

    由于电感器的 DCR、VOUT 未拉至零、但我不确定没有摄像头会发生什么情况。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的回复。

    客户对短路时 EN 为什么会下拉感到有些困惑

    您能帮您解释一下吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Denny's

    恐怕我不能。 EN 的状态由输入信号决定、MCU 可能是? 我不知道 MCU 发生了什么情况。

    根据之前的测试、似乎与摄像机有关系。

    此致

    TAO