This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:输入电流有缺陷

Guru**** 2530650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055902/tps54302-defective-input-current

器件型号:TPS54302

尊敬的所有人:  

 

我们在电路中使用的组件 TPS54302中面临一些奇怪的行为。 它配置为5V 输出、我们注意到某些器件的输入消耗有缺陷。  

这意味着、对于5V 输出和受控输出电流、输入电流以不同的方式变化、具体取决于输入电压。  

附件我将发送一些基本测量值、与普通测量值相比。  

未在所附文件中提及、但输出电流和电压保持在5V、而电流在文件中提及。  

另一方面、当尝试为有缺陷的组件推送一点时、它们在几分钟内以3A 输出工作、看起来稳定。   

您是否对正在发生的情况有任何了解、为什么会发生这种情况? 我的意思是、您以前是否有过这种行为、并且知道根本原因?   

 

非常感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../Regulador-TPS54302.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diogo、

    我在您的 Excel 文件上遇到下载错误、您可以再次尝试共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的帮助、请尝试一下这个。
    如果它不起作用、我将发送一个包含内容的图像、以便有一个想法。

    e2e.ti.com/.../Reg_5F00_TPS54302.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diogo、

    对于结果,我是否有您对以下问题的反馈?

    1.您是否进行了一些交叉测试以验证它是否与电路板相关? 还是对 EVM 进行双重检查?

    2.您能帮您分享 sch 和布局吗? 还请告诉我们您如何测量电流?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    是的、我会给您反馈。  

    1. 是的、我们做到了。 如果我们将 TPS54302更改为新的 TPS54302、一切都将顺利进行。 同时、如果我们在工作正常的电路板中使用有缺陷的 TPS、则在更改后、它的行为与原始电路板中的行为相同。 因此、问题出在组件、而不是电路板。  
    2. 在测量中、我们使用连接到 TP36 (在原理图上)的电子负载(来自 Rigol)来配置输出负载/电流。 对于12V_digital、我们使用一个可调节电源和一个串联电流表。  我不会放弃任何东西、因为我们已经完成了很多板(千个)、所以我们认为它与板无关。  重点是、这是我们第一次发现这种行为、我们无法证明这种行为有理、也无法找出原因...   

      

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diogo、

    感谢您的分享。 我将再次检查 EVM 并在稍后向您反馈结果。

    您能否帮助我们再次检查 EVM? 您观察到的异常电流的速率如何?

    您能否帮助检查非开关 IQ 结果?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我正在与 Diogo 合作 解决 这个问题。

    "稳压 器不正常1" 消耗12mA、即使在使能引脚下拉时也是如此

     使能引脚被下拉时、"稳压器不正常2"消耗0mA

    使用 安培表在电压电源中测量电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

     "稳压 器不正常1"看起来很奇怪(IQ 太大)。您能不能帮助确认它是以前没有经过过应力测试的新鲜样本吗?

    您能否帮助在 EVM 板上再次检查它?

    以及异常率如何?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    关于"新鲜样品"问题。  在工厂测试 PCB 时发现故障。  此时 、电压稳压器完全没有应力。 电源电压为15V、最大电流输出为200mA。 到 目前为止、我们已经生产了数千件这种产品、没有任何问题。 在大约10个装置中看到故障。

    我们没有 EVM 板、但我们相信该板的较旧版本可以进行此交叉测试、因为我们制造了数千个无任何问题的器件。

    对于异常率、您的意思是什么?

    希望这些信息有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是具有此异常电流的故障率。

    如果这确实是一个问题,请与当地 CQE 联系,以帮助解决此问题。 您也可以咨询 CSC 团队。TI 支持中心、TI 客户服务|德州仪器 TI.com

    我们可以支持在需要时对 EVM 和 ATE 测试进行双重检查。

    BRS、

    年轻