This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913-IBB-EVM, TPS62912, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055573/power-management-forum

器件型号:TPS62913-IBB-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS62912TPS62913

尊敬的所有人:

我希望使用基于 TPS62913-IBB-EVM 的 TPS62912设计 IBB。

我对 TPS62913-IBB-EVM C1、C2、C3、C4中的输入电容器有疑问

根据 SNVA856A、输入大容量电容应介于 Vin 和 GND 之间、而转换器的输入电容应介于 VIN 和-Vout 之间。

 为什么 TPS62913-IBB-EVM 中的这种情况有所不同、其中输入大容量 电容 C1介于 Vin 和 GND 之间、而转换器 C2、C3和 C4的输入电容也介于 Vin 和 GND 之间?

  TPS62913-IBB-EVM 中没有 CIO。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不需要或建议使用从 Vin 到-Vout 的电容器。 如果存在此类电容器、则必须在输出端安装肖特基二极管。

    请参阅链接中的应用手册第2.3.8节、如下所示。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidud32/tidud32.pdf?ts=1637359274793&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTIDUD32%2526nr%253D10

    希望这对您有所帮助、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的反馈。 我还有其他一些问题:

    1) 1)在 IBB 模式 下(TPS62913-IBB-EVM)是否可以像在正常降压中一样调节铁氧体磁珠滤波器之后的输出电压?

    我们能否在 反馈网络中安装 R12而不是 R5?  或者这是不可能的?

    2) 2)如果我们需要 IBB 提供最大1A 的电流  

    Vout =-5

    VIN = 6V 至12V  

     

    我们能否将 TPS62912与2.2Mhz 和2.2uH 电感器配合使用?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题1:是的、您可以在铁氧体磁珠之后通过将 R12安装到而不是 R5来使用反馈输出电压。

    问题2:您需要使用公式5、6、7、8来计算 TPS62913反向降压/升压 EVM 用户指南(SLVUC22)中的 Iout 最大值。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我通过 PM 上传了原理图和布局以进行详细信息传输、并发送了密码、您能否检查并提供反馈?

    wetransfer.com/.../ddf3b4

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Nany 将在度假后返回给您,请期待延迟。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法从 wetransfer.com 下载文件。 您可以将文件发送到我的电子邮件吗? nancy_zhang@ti.com。我将对其进行审核并使您返回脱机状态。

    将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy