This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:使用 gm.fs 文件更新化学 ID

Guru**** 2550920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056960/bq27z561-r2-updating-chem-id-using-gm-fs-file

器件型号:BQ27Z561-R2

您好!

在成功的学习周期后、我将使用微控制器通过 I2C 将黄金映像 gm.fs 文件写入电量监测计。 文件已正确应用、但我注意到 Chem ID 未更新。 这是一种列出的化学物质(ID 0x2457)、在正在学习的 DUT 上报告为0x2457。 我在这里缺少什么吗? 我最初尝试使用 df.fs 文件、但在成功发送'ENTER ROM mode'命令后、电量监测计停止响应 ROM 地址0x16、因此我继续并尝试 gm.fs 文件。 发生这种情况时、我必须断开/重新连接电池。 OperationStatus 在我应用文件之前返回为0x010C (因此应该是完全访问)。  感谢您的任何帮助。

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 I2C 时钟速率从400kHz 降低到100kHz、我似乎能够解决这个问题。 现在、我可以使用 df.fs 文件对电量监测计进行编程。 我从以下资源中获得了这一想法: training.ti.com/gauge-programming-fundamentals 、位于幻灯片28上、时间大约为40分钟、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我很高兴您解决了问题、如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Wyatt Keller