请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 您好!
在成功的学习周期后、我将使用微控制器通过 I2C 将黄金映像 gm.fs 文件写入电量监测计。 文件已正确应用、但我注意到 Chem ID 未更新。 这是一种列出的化学物质(ID 0x2457)、在正在学习的 DUT 上报告为0x2457。 我在这里缺少什么吗? 我最初尝试使用 df.fs 文件、但在成功发送'ENTER ROM mode'命令后、电量监测计停止响应 ROM 地址0x16、因此我继续并尝试 gm.fs 文件。 发生这种情况时、我必须断开/重新连接电池。 OperationStatus 在我应用文件之前返回为0x010C (因此应该是完全访问)。 感谢您的任何帮助。
标记