This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:我们拥有使用 LM22678J-5V 5A 的设计开关、我们需要有关开关的帮助来消除输出电压噪声

Guru**** 2504595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056409/lm22678-we-have-design-switcher-using-lm22678j-5-v-for-5a-we-need-help-for-switcher-to-remove-output-voltage-noise

器件型号:LM22678

  这是我的 lm22678原理图,其中我得到了带噪声的输出电压。

   这是我的设计的顶层和底层。

   这是开关输出电压的 DSO 结果。 请提供一些降低噪声的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.遵循布局规范行(数据表第9.1节)、我找不到二极管 GND 如何返回到 C8 GND、即输入陶瓷电容器。

    2.在输出侧添加更多陶瓷电容器、以查看其是否有用

    3、测试 SW 波形、查看过冲尖峰、添加缓冲器以查看尖峰是否减小。 此外、还请注意缓冲器的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、感谢您的回复。

    请查看布局图的下图、其中 C8和二极管之间在同一层连接 GND。

    同时、我将测试选项2和选项3

    请注意:-我们将更新此 PCB,您可以告诉我们是否需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它位于同一层、但红线是如何到达 C8 GND 的?

    从数据表示例中可以看出、从电容 VIN->IC Vin 引脚->IC SW->DIODE SW->DIODE GND->CAP GND、环路面积非常小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056409/lm22678-we-have-design-switcher-using-lm22678j-5-v-for-5a-we-need-help-for-switcher-to-remove-output-voltage-noise/3910035 #3910035"]数据表[/quot]

    感谢你的答复。  

    C8电容器 GND 和 Vin 路径如下图所示

      

    另请注意:

     

    当我测量 输出滤波电容器 C9上的输出电压时 ,我得到了无噪声输出,但当我 用 公共接地更改电容器接地时,我得到了噪声。 DSO 输出图像在下方共享、请检查  

     C9 电容器上的输出。

      C9 正极端子和公共接地之间的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、感谢您的回复。

    对于测试 Vin 电容器、我们设法将电容器安装在小环路中、我们发现噪声大幅降低。 非常感谢您的支持。

    此外、我还更新了布局、请查看下面的原理图和布局、并进行验证  

    请注意、红色网是 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    布局看起来比以前更好。 但是、如果您可以将二极管旋转90deg C、让阳极接近 C8、则会降低该接地端的寄生电感、这有助于消除电路中的噪声

    对于纹波测试、我们更建议您直接在电容器上进行测试、而不是在公共 GND 上或在负载的输入旁路电容器上进行测试。