请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 主题中讨论的其他器件:UCC28070
大家好、
能否使用以下工具来校准无桥拓扑? 或需要注意的东西。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
能否使用以下工具来校准无桥拓扑? 或需要注意的东西。
大家好、David、我今天和明天仍在办公室、但感谢您的考虑。 周四和周五、所有总部位于美国的员工都将是 OOO。
您好 Jimmy、UCC28070计算器 本身不能用于无桥设计。 该工具在假定相位交错的情况下计算电感器电流和纹波、而对于(半)无桥 PFC、每个功率桥臂需要在半个周期内处理100%的电流、并且不会消除交错纹波。 对于 设计的功率级部分、您需要参阅 SLUA479 (https://www.ti.com/lit/pdf/slua479)中的第4节公式(2)-(6)。
此致、
射线