This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:关于 UCC28070A 计算工具问题

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056146/ucc28070a-about-ucc28070a-calculation-tool-question

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

大家好、

能否使用以下工具来校准无桥拓扑? 或需要注意的东西。

UCC28070 Excel 应用设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    因为工程师本周休假。 请允许延迟回复、直至下星期一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我今天和明天仍在办公室、但感谢您的考虑。  周四和周五、所有总部位于美国的员工都将是 OOO。

    您好 Jimmy、UCC28070计算器 本身不能用于无桥设计。  该工具在假定相位交错的情况下计算电感器电流和纹波、而对于(半)无桥 PFC、每个功率桥臂需要在半个周期内处理100%的电流、并且不会消除交错纹波。  对于 设计的功率级部分、您需要参阅 SLUA479 (https://www.ti.com/lit/pdf/slua479)中的第4节公式(2)-(6)。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的回复、但您提供了 UCC28070 300W 交错 PFC 前置稳压器设计。 正确吗?

    除了电感器计算方法、能否使用该工具计算 无桥 PFC 的 UCC28070外设参数。 Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy,假设根据 单相操作( 升压电感器、电容器、 CT 匝数比等)手动计算整个电源链,其他计算应该保持不变。