请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 您好!
我在使用 BQ24600 IC 时遇到问题、其中 Vref 引脚为3.6V (有时达到3.9V)、而不是3.3V。 该电路的输入电压为24V、输出电压为13.8V、最大输出电流为5.3A。 我在下面附上了我的原理图和布局图。 电路的唯一其他输入是控制 CE 引脚、这会根据电路板的其他输入将引脚设置为5V 或 GND。
感谢您的任何建议!
Erin