This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:Vref 引脚大于3.3V

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056657/bq24600-vref-pin-greater-than-3-3v

器件型号:bq24600

您好!

我在使用 BQ24600 IC 时遇到问题、其中 Vref 引脚为3.6V (有时达到3.9V)、而不是3.3V。  该电路的输入电压为24V、输出电压为13.8V、最大输出电流为5.3A。 我在下面附上了我的原理图和布局图。 电路的唯一其他输入是控制 CE 引脚、这会根据电路板的其他输入将引脚设置为5V 或 GND。

感谢您的任何建议!

Erin


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    您是否将1uF 电容器连接到 VREF? 这用作 VREF 的去耦电容器、是必需的。

    此外、您的输出是否连接到 VFB 引脚? R28和 C25看起来是悬空的、但需要将它们连接到电池以进行充电电压检测。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、向 VREF 添加去耦电容器确实会使其达到3.3V。