This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:最大电流

Guru**** 2586555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049778/lmg1020-maximum-current

器件型号:LMG1020
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

您好、团队、为客户提供帮助。

他们希望使用 LMG1020器件在27.095MHz 下对 GaN 器件 GS66508B 进行开关(因此周期性信号不仅是一个脉冲)。 在初步设计中、它们在 OUTH 和 OUTL (并联)之间以及栅极上的 GaN 输入之间使用了22 Ω 电阻器。

这些电阻似乎提供了很长的充电(OUTL)/放电(OUTH)时间、因此在27.095MHz 时、OUTL 电压在0和2V 之间变化、 OUTH 在3.6和5 V 之间变化。因此、GaN 只是在 Q 点位置发生轻微变化、而不是其应有的完整开/关周期。

它们考虑最大限度地减小这些电阻器。 但是 ,他们对什么组合的价值最适合他们 的情况感到困惑。 在 LMG1020YFFT 数据表中、OUTL 串联电阻器是"可选"。 各种基准为这些电阻器的值提供了各种值、 而此处使用的评估板中的串联电阻器为零。 如果遵循 LMG102数据表中引用的最大电流值、这可能会显著缩短时间滞后。

您的输入。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的提问。 22欧姆似乎比我过去看到的使用量要大。 这会使其导通/关断速度显著降低、而使用 GaN FET 时、通常需要获得快速开关速度。  

    以下是有关如何选择栅极电阻器值的指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slla385?keyMatch=GATE%20RESISTOR%20SELECTION

    在数据表中、我们建议使用至少2欧姆的电阻器。 它们也可以从2-3欧姆开始、然后捕获开启/关闭信号并根据该信号进行调整。 如果信号有大量振铃、则可以将电阻增加1-2欧姆、直到获得不违反器件规格但也足以满足其应用需求的信号。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie、您好、希望您进一步帮助他们做出回应。

    同时、我已经做了一些测量、似乎还有另一个问题。 也就是说、某种来自 OUTH 的反馈、OUTL 输出到 IN+输入。 我将向您展示使用 DSO- X 3024A 示波器和 N2863B 探头以及鳄鱼接地获得的波形 (我认为这应该在下一个版本中进行修改、但在这里我只展示我获得的波形)。 BTW:所有这些读数都是在 IN+处完成的、构建电路的原理图显示在此消息下方。

    1. 使用 IN+ f= 5MHz、0-3v 的正弦信号、在 LMG1020的 IN+中、当 LMG1020从直流电源断开时、示波器22a 屏幕截图显示了信号的时间和频率(FFT)分析。 当我连接直流电源时、出现示波器_22b 中显示的信号。 您可以看到有很多谐波(尽管功耗方面的谐波减少了大约-40dB、但它们足以使时域信号失真)。 假设 FFT 分析是在200MHz 范围和100MHz 中心屏幕上完成的。
    2. 在5MHz 时、时域信号在 IN+处看起来不是纯正弦信号、当 LMG1020打开时、示波器_23中显示了一些"缺陷"。 使用示波器 FFT 分析来量化这些缺陷的数量、如示波器_22a、b 所示
    3. 使用 IN+ f= 30MHz、0-3v 的正弦信号、在 LMG1020的 IN+中、当 LMG1020从直流电源断开时、示波器24a 屏幕截图显示了信号的时间和频率(FFT)分析。 当我连接直流电源时、出现示波器24b 中显示的信号。
    4. 在30MHz 时,“缺陷”似乎更强大,如当 LMG1020打开时的 SCOLE_25所示。 这些缺陷的数量是使用示波器 FFT 分析进行量化的、方法与之前相同。

    问题是:是否有迹象表明是否可以避免/尽量减少反馈、如何量化反馈、布局阶段中抑制反馈的最佳做法等

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/scope_5F00_22a.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是要附加多个图像吗? 我只能看到图像22a。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_6fd3156d1ba73c144f398f05464bcb2a_5F00_attachments.zip

    附加所有图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    感谢您提供信号。 我将深入了解这些内容、并在明天返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    我对您在这里尝试在输入端使用正弦波时所做的操作感到有点困惑。 驱动器设计为在通常来自控制器的输入端具有方波 PWM 信号、该 PWM 信号定义驱动器输出的开/关状态。 通常、该 PWM 信号仅驱动2个电平:0V 或低于 VIL 以关闭 FET、而5V 或高于 VIH 以开启 FET:

    此致、

    Leslie