Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼
您好、团队、为客户提供帮助。
他们希望使用 LMG1020器件在27.095MHz 下对 GaN 器件 GS66508B 进行开关(因此周期性信号不仅是一个脉冲)。 在初步设计中、它们在 OUTH 和 OUTL (并联)之间以及栅极上的 GaN 输入之间使用了22 Ω 电阻器。
这些电阻似乎提供了很长的充电(OUTL)/放电(OUTH)时间、因此在27.095MHz 时、OUTL 电压在0和2V 之间变化、 OUTH 在3.6和5 V 之间变化。因此、GaN 只是在 Q 点位置发生轻微变化、而不是其应有的完整开/关周期。
它们考虑最大限度地减小这些电阻器。 但是 ,他们对什么组合的价值最适合他们 的情况感到困惑。 在 LMG1020YFFT 数据表中、OUTL 串联电阻器是"可选"。 各种基准为这些电阻器的值提供了各种值、 而此处使用的评估板中的串联电阻器为零。 如果遵循 LMG102数据表中引用的最大电流值、这可能会显著缩短时间滞后。
您的输入。
谢谢你。
-Mark