This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:当器件超过4类时、TPS23861自动模式的行为和状态位是什么?

Guru**** 2503155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055369/tps23861-when-the-device-is-more-than-class4-what-are-the-behavior-and-status-bits-for-tps23861-auto-mode

器件型号:TPS23861

您好!

我的客户想要了解 TPS23861端口状态及其在所连接的器件需要超过30W (4类)时的行为?

并且其分级 PN 将是过流或未知或分级不匹配?

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    具体取决于连接的 PD 类型。 如果符合 IEEE802.3bt 标准的5类8类 PD、TPS23861会将其检测为4类并仅提供30W 功率。 这是由于 IEEE802.3bt stardard 中5类8级 PD 的特征。

    如果您连接不符合标准的高功率 PD、可能会发生任何情况、具体取决于不符合标准的 PD 的设计方式。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Penny。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

     你好~     

     Johnny、  Tiger 先生正在帮助我们解决客户~提出的 PSE 问题

       现在我们知道 PSE 控制器仍可以为5~8级 PD 设备提供30W 功率,我们还想 知道 连接了5~8级设备并消耗了超过30W 功率时会发生什么情况? PSE 控制器能否检测过流状态或关闭此端口?  

    另一个问题是,我们无法理解为什么连接不符合标准的 PD 设备时,PSE 仍会提供电源~,不会为自己提供任何保护?   

    谢谢~

    BRS

    Johnny

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    请参阅下面的我的答案。

    如果5-8级 PD 消耗的功率超过30W、TPS23861将因过流保护而关断端口。 但是、您可以通过寄存器0x2A 和0x2B 将电流保护值更改为920mA。  

    有不同类型的不合规 PD、如果不合规 PD 不存在有效的检测和分类特征、TPS23861将不会为这些 PD 加电。 如果不合规 PD 存在验证检测和分类特征、但实际功耗超过其分级功率、则 TPS23861将首先上电、然后因电流保护而关闭端口。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的回答~它很有帮助  

    BRS

    Johnny