您好!
我的客户想要了解 TPS23861端口状态及其在所连接的器件需要超过30W (4类)时的行为?
并且其分级 PN 将是过流或未知或分级不匹配?

此致、
老虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Penny:
你好~
Johnny、 Tiger 先生正在帮助我们解决客户~提出的 PSE 问题
现在我们知道 PSE 控制器仍可以为5~8级 PD 设备提供30W 功率,我们还想 知道 连接了5~8级设备并消耗了超过30W 功率时会发生什么情况? PSE 控制器能否检测过流状态或关闭此端口?
另一个问题是,我们无法理解为什么连接不符合标准的 PD 设备时,PSE 仍会提供电源~,不会为自己提供任何保护?
谢谢~
BRS
Johnny
您好、Johnny、
请参阅下面的我的答案。
如果5-8级 PD 消耗的功率超过30W、TPS23861将因过流保护而关断端口。 但是、您可以通过寄存器0x2A 和0x2B 将电流保护值更改为920mA。
有不同类型的不合规 PD、如果不合规 PD 不存在有效的检测和分类特征、TPS23861将不会为这些 PD 加电。 如果不合规 PD 存在验证检测和分类特征、但实际功耗超过其分级功率、则 TPS23861将首先上电、然后因电流保护而关闭端口。 谢谢。