This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022振荡

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051363/lm5022-lm5022-oscillates

器件型号:LM5022

我使用的是 LM5022、无法稳定运行。  我从未看到 SENSE 引脚达到0.5伏、它会严重振荡。  我能不能对我的错误得到一些支持。  我使用 TI 网络工具进行设计、基本上是24V 输入、53V 输出、1A 输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能否分享更多详细信息:

    -它是否仅在满负载期间振荡

    什么是输出电压-它达到电平并围绕该电压振荡、或者已经是斜坡上升振荡

    您能否共享原理图或 Webench 设计?

    -您设置了哪些软启动时间,并且可以在软启动引脚上看到斜坡

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefen、

    我很乐意分享我的设计、但我不熟悉 TI 表单。  我使用网络设计使用 LM5022计算我的值。  我很高兴分享、但需要知道我如何分享。  基本而言、输出电压为53V @ 1A。  我有三个由该电源馈送的滞后转换器。  我肯定会在启动时看到振荡、因为它会逐渐上升。  振荡会导致我无法获得的大输入电流。  我需要它始终保持稳定。  我的软启动电容目前为10nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我未能注意到我的输入电压为18-24 DC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计链接如下: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=958454C64C39E983

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    10nF 的启动时间应约为500us。

    您能否测量软启动(SS)引脚上的电压。 它应提供斜坡、然后提供稳定的固定电压。

    否则、可能会检测到过流、并且转换器会尝试重新启动。 在这种情况下、您需要增大软启动电容或降低负载。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    基本上、我看到电源在加载时、包括启动时、都不是稳定的。   当我使用其他3个 LED 驱动器(这些驱动器是磁滞转换器)将电源负载掉时、我基本上会看到电源振荡在轻度关断状态、因为我以60Hz 的频率驱动它们。  我的布局是否可能导致这种不稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    是的、布局也可能导致此问题。 因为电流感应电阻器会看到噪声和串扰。

    接下来、让我们测试是否检测到过流。 为此、请测量 SS 引脚上的波形。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我测量了 SS 引脚、如您所示、它会上升并保持稳定的电压。  但是、当我驱动3个 LED 驱动器时、电源仍然会关闭。  它们会稍微开启振荡、然后关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试增大 SS 电容值、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    好的、好消息是没有出现过流情况。 因此、我们至少可以排除一个点。

    那么、让我总结一下、确保我一切顺利:

    -即使没有负载,您也会看到稳定性问题

    -您的负载是动态的、开关的频率为60Hz


    您能否使用示波器进行一些测量(最好将它们放在一个屏幕中:

    输入电压
    输出电压
    开关节点(L1和 D1之间)
    LM5022的输出引脚

    您的布局如何? 您是否使用 RT 和电流感测功能通过敏感区域运行 GND 返回路径?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一封您请求的测量值的电子邮件。  如果您没有收到这些邮件、我会在这里再次执行。

    这是无负载运行的单元的示波器截图。

    黄色:VIN

    紫色:输出电压

    蓝色:L1和 D1节点

    绿色:OUT 引脚

    这是使用我的3个滞后 LED 驱动器加载的单元的示波器屏幕截图、在 60Hz 下以2.5A 500uSec 的导通时间驱动。

    谢谢

    ScottC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    解释正确:

    -它在没有负载的情况下看起来很稳定-第一张图片

    -负载接通时输出会不稳定(~ 4.4ms 时每16.6ms 输出一次)

    在示波器图中的哪个时间激活负载? 电压下降? 为什么对更高的突发打开的反应如此缓慢?
    根据 Webench 数据、交叉频率非常低(@1kHz)-最好优化此值以使其更高

    您可以尝试附加屏幕截图中的值-这是使用功率级设计器工具完成的(可在 TI 网页上找到)

    您能否放大到突发块中?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    老实说、在我看来、即使是空载、它也不是很稳定。 栅极驱动空载时仍有一个发射极。  我将尝试使用应用程序更改值。

    随附的是其中一个突发块的放大范围截屏。

    这是我的电源布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您在加载的图中突出显示此内容、我们在第一次查看时未能识别此内容。

    请告诉我更新后的结果。

    我将在今天晚些时候或明天回顾一下布局。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    从布局来看、LM5022 VCC 和 R4的 OUT 引脚之间似乎存在短路。 您可以检查一下吗?

    LM5022右侧的接地平面在底层周围有一条很长的路径来到达有源器件。

    这 可能会为电流感应输入形成一个大环路、并使其对噪声更敏感。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢你的帮助。  没有短路、是的、接地布局对该电路板而言并不是最佳布局。  我将为下一个原型修复它。  我能够按照您的建议更改补偿值、这有助于消除开关振荡。  我还能够让它在我的所有 LED 驱动器运行时运行。  我已经推出了一款采用更正布局的新电路板、并将在电路板送达时对其进行测试。  再次感谢您的帮助!  我确实有一个问题、但我注意到、当它运行和监控栅极驱动器时、它仍然不会在一个看起来有点抖动的频率上实际稳定下来、这是正常的、还是应该一直保持稳定?

    谢谢

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    当您的升压设计的占空比高于50%时、您需要使用压降补偿、这是由带所用控制器的 SS 引脚上的电容控制的。 更多信息和理论可在此处找到:

    了解和应用电流模式控制理论(TI.com)

    但基本上、短脉冲和长脉冲之间的大抖动会减少、但仍然存在轻微抖动。

    以确保我们具有相同的情况。 频率是固定的、但占空比会有所变化。

    如果频率发生变化、则是向 RT 引脚和/或 Rt 电阻器注入的干扰。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    Stefan