尊敬的专家:
我的客户想知道 ILED 何时为40mA。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
由于系统电流消耗、需要将 LED 电流消耗设置为大约40mA、因此我想将其与30kΩ Ω 或更大的电阻器配合使用。
此时将发生什么情况?
我们认为 LED 电流的精度会下降、并且会间歇性地工作。
还会发生什么情况?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户想知道 ILED 何时为40mA。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
由于系统电流消耗、需要将 LED 电流消耗设置为大约40mA、因此我想将其与30kΩ Ω 或更大的电阻器配合使用。
此时将发生什么情况?
我们认为 LED 电流的精度会下降、并且会间歇性地工作。
还会发生什么情况?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
尊敬的 Robin:
感谢你的答复。
我得到了客户的意见。
请看下面并提供建议。
--
由于系统电流消耗、需要将 LED 电流消耗设置为大约40mA、因此使用30kΩ Ω 或更大的电阻器评估了该模型。
当我再次查看数据表时、我找到了一条注释并提出了一个问题。
目前在 μ 38kΩ 中使用、但没有问题。
由于评估正在进行、如果电流精度仅下降、我想按原样使用它。
是否存在异常操作或电路损坏的风险?
--
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
新一