This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:ILED<40mA 时的行为

Guru**** 2561620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054040/tps92511-behavior-when-iled-40ma

器件型号:TPS92511

尊敬的专家:

我的客户想知道 ILED 何时为40mA。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

由于系统电流消耗、需要将 LED 电流消耗设置为大约40mA、因此我想将其与30kΩ Ω 或更大的电阻器配合使用。

此时将发生什么情况?

我们认为 LED 电流的精度会下降、并且会间歇性地工作。

还会发生什么情况?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI'er

    我仍然期待着等待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我认为环路性能会更差、环路可能不稳定。 那么、为什么不设置更高的 IADJ 并通过 PWM 调光获得更小的电流呢?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。

    我得到了客户的意见。

    请看下面并提供建议。

    --

    由于系统电流消耗、需要将 LED 电流消耗设置为大约40mA、因此使用30kΩ Ω 或更大的电阻器评估了该模型。

    当我再次查看数据表时、我找到了一条注释并提出了一个问题。

    目前在 μ 38kΩ 中使用、但没有问题。

    由于评估正在进行、如果电流精度仅下降、我想按原样使用它。

    是否存在异常操作或电路损坏的风险?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果客户可以接受较差的输出电流精度、我认为您可以使用它。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。

    我知道当 ILIM 电阻器值大于30k Ω 时、输出电流精度会更差。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一