This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:有关电压精度的问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055458/lmzm23600-question-about-voltage-accuracy

器件型号:LMZM23600

你好

我们将在新产品设计中使用 LMZM23600V5SILT。
对于我们对电压精度和数据表中提到的相关值的理解、我们有一些疑问。

对于我们的手动和电路内测试、我们希望获得由输入电压、温度、带载/不带载、PFM/FPWM 模式产生的实际输出电压精度最小值/最大值...

在第6页的"反馈"下、显示了"VFB:初始输出电压精度"-1.5%至1.5%。
反馈/VFB 如何属于“输出电压”-这意味着该值是实际输出精度?
或者它只是基准电压精度吗?  因为它显示为"VFB"
  但是:我们假设一些5V 版本的内部 FB 电阻器-它们对精度有什么影响?
它还显示"开环":
-这是否意味着“空载”?
——还是以某种方式与参考有关?  请您解释一下吗?
-负载调节精度如何?   我们没有找到任何价值。

在第33页图77中、我们看到 PFM 模式下的电压增加了~50mV =~1%。
但该图仅显示典型值-最小值/最大值如何?
因此,我们假设负载上的总最小/最大电压容差为5V -1.5%+2.5%?

该模块被称为降压转换器:
-第6页“VFB”显示“Vin 4V...36V”-但5V 版本必须升高?
-提供上述输出电压精度的最小输入电压是多少(在负载、温度范围内...) ?

非常感谢帮助/解释。

非常感谢、
Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的模块团队交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、  

    EC 表(第6页)中的值是指 FB 电压精度。

    对于固定输出电压选项(内部反馈电阻器)、该值包括内部电阻器容差。

    对于5V 固定选项、正如您正确指出的那样、输入电压应为6V 至36V (例如降压转换器)。

    对于3.3V 选项、规范中提到的4V 至36V 适用。  

    在 PFM 模式下的稳压凸点方面、请参阅典型图77:

    您可以预期温度范围内以相同的斜率增加、初始值在初始 FB 精度范围内上下移动。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    非常感谢您的快速回复。 它解决了我们的大部分问题。

    不过、还有一些。 希望您也能提供帮助...

    您是否有关于 固定输出(在第6页的“反馈”下)的“初始”精度和“开环”含义的提示?

    精度是否还包括0..0.5A 的满负载范围?  我之所以提出这一问题、是因为提示"开环"。。

    此致

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、  

    测量是在开环中完成的、因此可以向您显示初始精度。 负载调节图显示了更高负载下的偏差。 电流调节中有非常浅的斜率、一旦部件处于连续导通或 FPWM 模式、几乎是平坦的线路。 我再次参考图77。 我希望线路在初始精度限制内上下移动、但在整个温度范围内具有非常相似的平坦响应/调节斜率。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav

    非常感谢。 您的解释解决了我们的问题。

    此致、Torsten