你好
我们将在新产品设计中使用 LMZM23600V5SILT。
对于我们对电压精度和数据表中提到的相关值的理解、我们有一些疑问。
对于我们的手动和电路内测试、我们希望获得由输入电压、温度、带载/不带载、PFM/FPWM 模式产生的实际输出电压精度最小值/最大值...
在第6页的"反馈"下、显示了"VFB:初始输出电压精度"-1.5%至1.5%。
反馈/VFB 如何属于“输出电压”-这意味着该值是实际输出精度?
或者它只是基准电压精度吗? 因为它显示为"VFB"
但是:我们假设一些5V 版本的内部 FB 电阻器-它们对精度有什么影响?
它还显示"开环":
-这是否意味着“空载”?
——还是以某种方式与参考有关? 请您解释一下吗?
-负载调节精度如何? 我们没有找到任何价值。
在第33页图77中、我们看到 PFM 模式下的电压增加了~50mV =~1%。
但该图仅显示典型值-最小值/最大值如何?
因此,我们假设负载上的总最小/最大电压容差为5V -1.5%+2.5%?
该模块被称为降压转换器:
-第6页“VFB”显示“Vin 4V...36V”-但5V 版本必须升高?
-提供上述输出电压精度的最小输入电压是多少(在负载、温度范围内...) ?
非常感谢帮助/解释。
非常感谢、
Torsten