This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-003:LED 驱动器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810EVM-003, UCC28811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055450/ucc28810evm-003-led-driver

器件型号:UCC28810EVM-003
主题中讨论的其他器件: UCC28811

尊敬的 TI:

我只是想了解外部 PWM 在 UCC28818EVM 电路中的工作原理.......... 我在数据表中看到的接头设置... 但我想知道这个外部 PWM 是如何控制这个电路中的 LED 的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您能否提供更多有关您想要了解的内容的信息?  

    此外 、您提供的屏幕截图来自哪些文档和图编号?

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究 LED 驱动器、我将其作为部分 UCC28810EVM-003电路的参考。在该电路中、我想在外部了解第二级 PWM 控制中的三个阶段…。我在数据表中看到的这个标题设置、我理解了.... 但我想知道这个外部 PWM 是如何控制这个电路中的 LED 的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    对于 PWM 调光、使用该信号的占空比将0.72V 至1.3V、200kHz - 1000kHz 信号施加到 J4-3/2、以控制输出电流。

    UCC28810EVM-002中的此表 比-003中的表更完整

    通过向 Vsense 引脚提供 PWM 脉冲、可在200Hz 至1000Hz 的速率下启用/禁用 UCC28811。  输出电流(因此调光)由 PWM 脉冲的占空比控制。  请注意、0%占空比是最高 LED 电流(最亮)、90%占空比是最低电流(最暗)。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢